Everything

strcat


文字列の後に、文字列を連結します。

[指定形式]

#include <string.h>

char *strcat(char *s1, const char *s2);

[引数]

s1 連結される文字列へのポインタ

s2 連結する文字列へのポインタ

[戻り値]

s1の値

[備考]

s1で指された文字列の最後に、s2で指された文字列を連結します。この時、s2の指す文字列の最後を示すヌル文字も複写します。また、s1で指された文字列の最後のヌル文字は削除されます。