Everything

memset


指定された記憶域の先頭から、指定された文字を指定された文字数分設定します。

[指定形式]

#include <string.h>

void *memset(void *s, long c, size_t n);

[引数]

s 文字が設定される記憶域へのポインタ

c 設定する文字

n 設定する文字数

[戻り値]

sの値

[備考]

sで指された記憶域にn文字分、文字cを設定します。