Everything
 

コール・グラフ検索 ダイアログ


コール・グラフ パネルで表示しているコール・グラフ内に存在する関数/変数を検索します。

注意

コール・グラフとして表示している関数/変数(関数ボックス/変数ボックス)のみが検索の対象となります。

図 A.43

コール・グラフ検索 ダイアログ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

コール・グラフ パネルのツールバーの ボタンのクリック

-

コール・グラフ パネルにフォーカスがある状態で,[編集]メニュー→[検索...]を選択

[各エリアの説明]

(1)

[検索条件の指定]エリア

検索条件を指定します。

なお,複数の検索条件を指定した場合,すべての条件を満たす関数/変数のみを検索します。

(a)

[関数/変数名]

検索対象となる関数名/変数名を指定します。

キーボードより文字列を直接入力するか(最大指定文字数:2046文字),ドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します(最大履歴数:10個)。

デフォルトでは,前回指定した関数名/変数名を表示します(存在しない場合は“空欄”)。

-

[条件]

[関数/変数名]で指定した文字列に対する条件を次のドロップダウン・リストより選択します。

と等しい

指定した文字列と完全に一致する関数名/変数名を検索します。

で始まる

指定した文字列で始まる関数名/変数名を検索します。

で終わる

指定した文字列で終わる関数名/変数名を検索します。

を含む

指定した文字列を含む関数名/変数名を検索します(デフォルト)。

備考

関数名/変数名は,次の操作によっても指定することができます。

-

関数一覧 パネル変数一覧 パネルの任意の行をこのエリアにドラッグ・アンド・ドロップ

-

任意の文字列をこのエリアにドラッグ・アンド・ドロップ

(b)

[クラス名]【CC-RX】

関数/変数の検索条件の1つとして必要な場合,検索対象のメンバ関数/メンバ変数が属しているクラス名を指定します。

キーボードより文字列を直接入力するか(最大指定文字数:2046文字),ドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します(最大履歴数:10個)。

デフォルトでは,前回指定したクラス名を表示します(存在しない場合は“空欄”)。

-

[条件]

[クラス名]で指定した文字列に対する条件を次のドロップダウン・リストより選択します。

と等しい

指定した文字列と完全に一致するクラス名に属する関数名/変数名を検索します。

で始まる

指定した文字列で始まるクラス名に属する関数名/変数名を検索します。

で終わる

指定した文字列で終わるクラス名に属する関数名/変数名を検索します。

を含む

指定した文字列を含むクラス名に属する関数名/変数名を検索します(デフォルト)。

備考

クラス名は,次の操作によっても指定することができます。

-

任意の文字列をこのエリアにドラッグ・アンド・ドロップ

(c)

[大文字と小文字を区別する]

[関数/変数名][クラス名]【CC-RX】で指定した文字列に対して,大文字と小文字を区別する否かを指定します。

 

大文字と小文字を区別して検索します。

 

大文字と小文字を区別せず検索します(デフォルト)。

(d)

[親関数の個数]

関数の検索条件の1つとして必要な場合,検索対象の関数の親関数の個数を指定します。

キーボードより数値を直接入力するか(指定可能範囲:0~65535),ドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します(最大履歴数:10個)。

デフォルトでは,前回指定した個数を表示します(存在しない場合は“空欄”)。

-

[条件]

[親関数の個数]で指定した数値に対する条件を次のドロップダウン・リストより選択します。

より大きい

指定した数値より大きい(指定値を含まない)個数の親関数を持つ関数名を検索します。

以上

指定した数値以上(指定値を含む)の個数の親関数を持つ関数名を検索します。

と等しい

指定した数値と等しい個数の親関数を持つ関数名を検索します(デフォルト)。

以下

指定した数値以下(指定値を含む)の個数の親関数を持つ関数名を検索します。

より小さい

指定した数値より小さい(指定値を含まない)個数の親関数を持つ関数名を検索します。

(e)

[子関数の個数]

関数の検索条件の1つとして必要な場合,検索対象の関数の子関数の個数を指定します。

キーボードより数値を直接入力するか(指定可能範囲:0~65535),ドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します(最大履歴数:10個)。

デフォルトでは,前回指定した個数を表示します(存在しない場合は“空欄”)。

-

[条件]

[子関数の個数]で指定した数値に対する条件を次のドロップダウン・リストより選択します。

より大きい

指定した数値より大きい(指定値を含まない)個数の子関数を持つ関数名を検索します。

以上

指定した数値以上(指定値を含む)の個数の子関数を持つ関数名を検索します。

と等しい

指定した数値と等しい個数の子関数を持つ関数名を検索します(デフォルト)。

以下

指定した数値以下(指定値を含む)の個数の子関数を持つ関数名を検索します。

より小さい

指定した数値より小さい(指定値を含まない)個数の子関数を持つ関数名を検索します。

(2)

[プレビュー]エリア

コール・グラフ全体のプレビューを表示します。

現在コール・グラフ パネルで表示している領域が,コール・グラフ全体の一部である場合は,その領域を赤枠で示します。

[機能ボタン]

ボタン

機能

前を検索

指定した条件でコール・グラフ内の最下段から上段方向へ関数名/変数名の検索を行い,該当関数ボックス/変数ボックスを強調表示します。

なお,コール・グラフ パネル上で関数ボックス/変数ボックスを選択している場合は,対象関数/変数から上段方向へ検索を開始します。

ただし,不正な値を指定している場合,またはプログラム実行中は,メッセージを表示し,関数名/変数名の検索は行いません。

また,コール・グラフ パネルが非表示の場合,または他のパネルにフォーカスがある状態からこのダイアログへフォーカスを移動した場合,このボタンは無効となります。

次を検索

指定した条件でコール・グラフ内の最上段から下段方向へ関数名/変数名の検索を行い,該当関数ボックス/変数ボックスを強調表示します。

なお,コール・グラフ パネル上で関数ボックス/変数ボックスを選択している場合は,対象関数から下段方向へ検索を開始します。

ただし,不正な値を指定している場合,またはプログラム実行中は,メッセージを表示し,関数名/変数名の検索は行いません。

また,コール・グラフ パネルが非表示の場合,または他のパネルにフォーカスがある状態からこのダイアログへフォーカスを移動した場合,このボタンは無効となります。

キャンセル

関数の検索を中止し,このダイアログをクローズします。

ヘルプ

このダイアログのヘルプを表示します。