Everything

-o


出力ファイル名を指定します。

[指定形式]

-o=file

 

-

省略時解釈

-V, -h, -lオプション指定時を除き,省略できません。省略した場合は,エラーとなります。

[詳細説明]

-

変換後の出力ファイル名を指定します。

-

指定したファイルが既に存在する場合は,ワーニングを出さずに上書きします。

-

出力ファイル名が入力ファイル名または-rオプションで指定したファイル名と一致する場合は,エラーとなります。

-

-lオプションと同時に指定した場合,ワーニングを出力し,本オプションを無視します。

-

パラメータを省略した場合は,エラーとなります。

[使用例]

>CcnvCA78K0R  input.c  -o=output.c