Everything

R_DACn_Change_OutputVoltage

D/Aコンバータの出力電圧を変更します。(12ビットモード)

 

[指定形式]

#include  “r_cg_macrodriver.h”

void       R_DACn_Change_OutputVoltage ( uint16_t outputVoltage );

備考              n は、チャネル番号を意味します。

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint16_t outputVoltage;

出力電圧(下位12ビット)

 

[戻り値]

なし