Everything

R_DACn_Change_OutputVoltage_8bit

D/Aコンバータの出力電圧を変更します。(8ビットモード)

 

[指定形式]

#include  “r_cg_macrodriver.h”

void       R_DACn_Change_OutputVoltage_8bit ( uint8_t outputVoltage );

備考              n は、チャネル番号を意味します。

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint8_t outputVoltage;

出力電圧(下位8ビット)

 

[戻り値]

なし