Everything

R_PCLBUZn_Create_UserInit

クロック出力/ブザー出力制御回路に関するユーザ独自の初期化処理を行います。

備考              API 関数は、R_PCLBUZn_Createのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

 

[指定形式]

void       R_PCLBUZn_Create_UserInit ( void );

備考           n は、出力端子を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし