Everything

クロック出力/ブザー出力制御回路

以下に、コード生成がクロック出力/ブザー出力制御回路用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.19      クロック出力/ブザー出力制御回路用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_PCLBUZn_Create

クロック出力/ブザー出力制御回路を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_PCLBUZn_Create_UserInit

クロック出力/ブザー出力制御回路に関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_PCLBUZn_Start

クロック出力/ブザー出力を開始します。

R_PCLBUZn_Stop

クロック出力/ブザー出力を終了します。

R_PCLBUZn_Set_PowerOff

クロック出力/ブザー出力制御回路に対するクロック供給を停止します。