Everything

R_PGA_Set_PowerOff

プログラマブル・ゲイン・アンプに対するクロック供給を停止します。

備考              API関数の呼び出しにより、プログラマブル・ゲイン・アンプはリセット状態へと移行します。
このため、本API関数の呼び出し後、制御レジスタへの書き込みは無視されます。

 

[指定形式]

void       R_PGA_Set_PowerOff ( void );

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし