Everything

プログラマブル・ゲイン・アンプ

以下に,コード生成がプログラマブル・ゲイン・アンプ用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.27      プログラマブル・ゲイン・アンプ用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_PGA_Create

プログラマブル・ゲイン・アンプを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_PGA_Create_UserInit

プログラマブル・ゲイン・アンプに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_PGA_Start

プログラマブル・ゲイン・アンプの動作を開始します。

R_PGA_Stop

プログラマブル・ゲイン・アンプの動作を停止します。

R_PGA_Reset

プログラマブル・ゲイン・アンプをリセットします。

R_PGA_Set_PowerOff

プログラマブル・ゲイン・アンプに対するクロック供給を停止します。