Everything

r_rtc_callback_periodic

定周期割り込みINTRTCの発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、定周期割り込みINTRTCに対応した割り込み処理r_rtc_interruptのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

 

[指定形式]

static void   r_rtc_callback_periodic ( void );

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし