Everything

R_RTC_Set_CalendarAlarmOn

アラーム割り込み機能を開始します。(カレンダモード設定時)

 

[指定形式]

#include  “r_cg_macrodriver.h”

#include  “r_cg_rtc.h”

void       R_RTC_Set_CalendarAlarmOn ( uint8_t enb_set );

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint8_t enb_set;

アラームイネーブル

備考1.          以下に、アラームイネーブル enb_setの各ビットに対する意味を示します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[戻り値]

なし