Everything

r_smotd_smpn_interrupt

サンプリング・ディテクタ検出割り込みの発生伴う処理を行います。

 

[指定形式]

CA78K0R コンパイラの場合

__interrupt static void    r_smotd_smpn_interrupt ( void );

 

CC-RL コンパイラの場合

static void    __near r_smotd_smpn_interrupt ( void );

備考              n は、入力端子(SMP0-SMP5)の番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし