Everything

サンプリング出力タイマ/ディテクタ

以下に、コード生成ツールがサンプリング出力タイマ/ディテクタ用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.53      サンプリング出力タイマ/ディテクタ用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_SMOTD_Create

サンプリング出力タイマ/ディテクタを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_SMOTD_Create_UserInit

サンプリング出力タイマ/ディテクタに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_smotd_counterA_interrupt

サンプリング出力タイマインターバル割り込み(INTSMOTA)の発生に伴う処理を行います。

r_smotd_counterB_interrupt

サンプリング出力タイマインターバル割り込み(INTSMOTB)の発生に伴う処理を行います。

r_smotd_smpn_interrupt

サンプリング・ディテクタ検出割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_SMOTD_Start

サンプリング出力タイマ/ディテクタの動作を開始します。

R_SMOTD_Stop

サンプリング出力タイマ/ディテクタの動作を終了します。

R_SMOTD_Set_PowerOff

サンプリング出力タイマ/ディテクタに対するクロック供給を指定します。