Everything

R_TMR_RDn_ForcedOutput_Stop

16ビット・タイマRDnのパルス出力強制遮断機能を終了します。

備考              API 関数の呼び出しは、16ビット・タイマRDnがカウント停止状態(タイマRDスタート・レジスタ(TRDSTR)のTSTARTビットが0)の場合に限られます。

 

[指定形式]

void   R_TMR_RDn_ForcedOutput_Stop ( void );

備考              n は、チャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし