Everything

-CHECK_DEVICE


オブジェクト・ファイルの作成時に指定したデバイス・ファイルのチェックを行います。

[指定形式]

-CHECK_DEVICE

 

-

省略時解釈

デバイス・ファイルのチェックを行いません。

[詳細説明]

-

オブジェクト・ファイルの作成時に指定したデバイスファイル,および,-deviceオプションで指定したデバイス・ファイルがすべて同一であることをチェックします。

-

異なるデバイスファイルがある場合はエラーとなります。

[使用例]

-

オブジェクト・ファイルの作成時に指定したデバイスファイル,および,-deviceオプションで指定したデバイス・ファイルがすべて同一であることをチェックします。

>rlink a.obj b.obj -check_device -device=dr5f10y14.dvf

[備考]

-

本オプションは,-form={object|relocate|library}オプション,または-stripオプションを指定した場合は無効となります。