Everything

hdwinit


CPUリセット直後に周辺装置の初期化処理を行います。

[所属]

その他ライブラリ

[指定形式]

#include <_h_c_lib.h>

void __far hdwinit(void);

[詳細説明]

CPUリセット直後に周辺装置の初期化処理を行う関数です。

スタートアップ・ルーチン内から呼び出されます。

ライブラリに含まれる関数は,実動作は何もしないダミー・ルーチンですので,システムに合わせて,記述してください。