Everything

stkinit


スタック領域の初期化を行います。

[所属]

その他ライブラリ

[指定形式]

#include <_h_c_lib.h>

void __far stkinit(void __near * stackbss);

[詳細説明]

スタック領域の初期化処理を行う関数です。

スタートアップ・ルーチン内から呼び出されます。

引数には,スタック領域の先頭アドレス下位16bitが渡されます。

未初期化RAM読み出しによるパリティ・エラー検出機能を使用しない場合は,本関数の呼び出しは不要です。