Everything
2.3 パネルを分割して表示する

縦と横の分割バーを下方向/右方向へ目的の位置までドラッグすることにより,エディタ パネルを分割して表示することができます。分割表示は,縦2分割,横2分割まで行うことができます。

なお,分割表示を解除する場合は,分割バーをダブルクリックします。

注意

混合表示モードを選択している場合,この機能は無効となります(分割表示は解除されます)。

備考

分割バーのダブルクリックによっても分割表示を行います。

図 2.3

分割表示をしていない場合

図 2.4

縦横2分割表示している場合