Everything
2.2.4 列の削除

端子配置では,端子配置表の左上に設けられた ボタンをクリックすることによりオープンする列の選択 ダイアログの[列の削除]ボタンで“ユーザ独自の列”を端子配置表から削除することができます。

なお,列の削除は,列の選択 ダイアログの表示項目選択エリアで削除対象列を選択したのち,[列の削除]ボタンをクリックすることにより行います。

図 2.5

列の削除

 

備考

削除可能な列は,新しい列 ダイアログでユーザが独自に追加した列に限られます。