Everything
2.2 端子配置表 パネルのオープン

マイクロコントローラの各端子に関する情報を記述するための端子配置表 パネルをオープンします。

なお,端子配置表 パネルのオープンは,プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[端子配置(設計ツール)]→[端子配置表]をダブルクリックすることにより行います。

 

図 2.1

端子配置表 パネルのオープン

 

備考 1.

端子配置が未対応のマイクロコントローラがプロジェクトで定義された場合,プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]に“[端子配置(設計ツール)]ノード”は表示されません。

備考 2.

端子配置表 パネルは3個のタブから構成され,タブを選択することにより,“マイクロコントローラの各端子に関する情報”の表示順序が切り替わります。

マイクロコントローラの各端子に関する情報を端子番号順で表示

マイクロコントローラの各端子に関する情報を周辺機能単位にグルーピングされた順序で表示

外部周辺に接続された端子に関する情報を外部周辺部品単位にグルーピングされた順序で表示