Everything

端子配置表 パネル


マイクロコントローラの各端子に関する情報を記述します。

備考

ツールバーの ,または[Ctrl]キーを押下しながらマウス・ホイールを操作することにより,端子配置表エリアの内容を拡大/縮小することができます。

図 A.7

端子配置表 パネル

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[端子配置(設計ツール)]→[端子配置表]をダブルクリック

-

プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[端子配置(設計ツール)]→[端子配置表]を選択したのち,[Enter]キーを押下

-

[表示]メニュー→[端子配置]→[端子配置表]を選択

[各エリアの説明]

(1)

ツールバー

本エリアは,以下に示したボタン群から構成されています。

 

端子配置表エリアの情報を展開表示します。

 

端子配置表エリアの情報を折りたたみ表示します。

 

[マクロ]タブの第1階層に表示されている周辺機能を選択したのち,本ボタンをクリックすることにより,選択機能,I/O,N-chなどといった各欄に対する情報の設定処理が自動実行されます。

 

[マクロ]タブの第1階層に表示されている周辺機能を選択したのち,本ボタンをクリックすることにより,選択機能,I/O,N-chなどといった各欄の情報が初期化されます。

 

本ボタンをクリックすることにより,[外部周辺]タブに外部周辺コントローラに関する情報が,端子配置図 パネルに外部周辺コントローラが作成表示されます。

 

[外部周辺]タブの第1階層に表示されている外部周辺コントローラを選択したのち,本ボタンをクリックすることにより,該当情報が削除されます。

備考 1.

ボタンをクリックした際には,[端子番号]タブ,および[マクロ]タブの“外部周辺”列の選択肢として該当情報が追加されます。

備考 2.

ボタンをクリックした際には,端子配置図 パネル端子配置図エリアから該当外部周辺部品が削除されます。

(2)

端子配置表エリア

マイクロコントローラの各端子に関する情報を記述するための“端子配置表”を表示します。

(3)

タブ選択エリア

タブを選択することにより,“マイクロコントローラの各端子に関する情報”の表示順序が切り替わります。

本パネルには,次のタブが存在します。

マイクロコントローラの各端子に関する情報を端子番号順で表示

マイクロコントローラの各端子に関する情報を周辺機能単位にグルーピングされた順序で表示

外部周辺に接続された端子に関する情報を外部周辺部品単位にグルーピングされた順序で表示