Everything
2.2 サンプル・スクリプトを使用する

Pythonコンソールで実行可能なスクリプトのサンプルをルネサスWebサイトから取得することができます。

また,スクリプト・ファイルをプロジェクトに登録することができます。

(1)

[表示]メニュー→[Python コンソール]を選択すると,Pythonコンソール パネルがオープンします。

パネル上で[サンプル・スクリプト]タブを選択すると,ルネサスWebサイトから取得したサンプル・スクリプトの一覧が表示されます。

図 2.2

Pythonコンソール パネル

 

(2)

サンプル・スクリプトのタイトルを選択すると,スクリプトの説明が表示されます。
また,[プロジェクトに登録]ボタンをクリックすると,アクティブ・プロジェクトにスクリプト・ファイルが登録されます。

(3)

プロジェクト・ツリーでスクリプト・ファイルをダブルクリックすると,登録したスクリプト・ファイルがエディタ パネルにオープンします。必要に応じてスクリプト・ファイルを修正します。

(4)

プロジェクト・ツリーでスクリプト・ファイルを右クリックして[Python コンソールで実行する]を選択すると,[コンソール]タブがアクティブになり,スクリプト・ファイルが実行されます。