Everything
2.6 非表示にしたアップデートを復元する

CS+ アップデート・マネージャ ウインドウのメニュー・エリアの[非表示のアップデートの復元]を選択すると,非表示のアップデートの復元 ページが表示されます。

このページでは,アップデートの選択 ページで非表示にしたアップデートを復元することができます。

図 2.20

非表示のアップデートの復元 ページ

(1)

アップデートを選択します。

非表示のアップデートの復元 ページで復元したいアップデートをチェックし,[表示する]ボタンをクリックしてください。

図 2.21

非表示のアップデートの復元 ページ