Everything
E.5.1 ビルドを実行する

プロパティ パネルの[ビルド]カテゴリの[プロジェクトのビルド時に実行するコマンド]プロパティで設定したコマンド(「(1) ビルド実行時のコマンドの設定」参照)を実行し,更新したファイルのみを対象としたビルドを行います。

プロジェクト全体(メイン・プロジェクト,およびサブプロジェクト),またはアクティブ・プロジェクト(「E.4.3 ビルド対象プロジェクトを設定する」参照)に設定しているコマンドを実行することができます。

備考

ビルドを実行する際,エディタ パネルで編集中のファイルがある場合は,該当ファイルを一括して保存します。

(1)

プロジェクト全体のビルドを実行する場合

プロジェクトに属するすべてのデバッグ専用プロジェクトに設定しているコマンドを実行します。

ツールバーの ボタンをクリックしてください。

備考 1.

ビルドの実行は,サブプロジェクト,メイン・プロジェクトの順で行います。
サブプロジェクトは,プロジェクト・ツリーでの表示順にビルドを行います(サブプロジェクトはドラッグ・アンド・ドロップ操作により表示順を変更することができます)。

備考 2.

プロジェクトに,デバッグ専用プロジェクト以外のプロジェクトが含まれている場合,該当プロジェクトに対しては,CS+が提供するビルド・ツールによるビルドを実行します(ビルド機能についての詳細は,「2.8.1 更新ファイルのビルドを実行する」を参照してください)。

(2)

アクティブ・プロジェクトのビルドを実行する場合

対象デバッグ専用プロジェクトを選択し,コンテキスト・メニューの[アクティブ・プロジェクトをビルド]を選択してください。

備考

アクティブ・プロジェクトに依存プロジェクトを設定している場合は,その依存プロジェクトのビルドも行います。

図 E.29

アクティブ・プロジェクトをビルド]項目