出力制御
出力制御オプションには,次のものがあります。
-
-FOrm
-DEBug
-NODEBug
-RECord
-END_RECORD 【V1.05以降】
-ROm
-OUtput
-SPace
-Message
-NOMessage
-MSg_unused
-BYte_count
-FIX_RECORD_LENGTH_AND_ALIGN【V1.06以降】
-PADDING
-CRc
-VECT
-VECTN
-SPLIT_VECT 【V1.07以降】
-VFINFO
-CFI【Professional版のみ】【V1.06以降】
-CFI_ADD_Func【Professional版のみ】【V1.06以降】
-CFI_IGNORE_Module【Professional版のみ】【V1.06以降】
-RAM_INIT_TABLE_SECTION【V1.12以降】