セルフRAM領域にセクションを配置しません。
[指定形式]
セルフRAM領域はセクション配置の対象となります。
[詳細説明]
- | __STACK_ADDR_STARTシンボルと__STACK_ADDR_ENDシンボルは,saddr領域を除いて設定します。 |
[使用例]
>rlink a.obj b.obj -device=dr5f10y14.dvf -self
|
[備考]
- | 本オプションは,-form={object|relocate|library}オプション,または-stripオプションを指定した場合は無効となります。 |
- | -deviceオプションを指定していない場合,本オプションは無効となります。 |