-CHECK_OUTPUT_ROM_AREA 【V1.07以降】
|
ヘキサ・ファイルの出力アドレス範囲が,内部ROMまたはデータフラッシュにあることをチェックします。
[指定形式]
チェックしません。
[詳細説明]
- | 本オプションを指定した時,インテル拡張ヘキサ・ファイルまたはモトローラ・Sタイプ・ファイルのアドレス範囲が内部ROMまたはデータフラッシュにあることをチェックします。内部ROMまたはデータフラッシュの範囲外にデータがあるときはワーニングを出力します。 |
[使用例]
- | インテル拡張ヘキサ・ファイルの出力データのアドレスが内部ROMまたはデータフラッシュの範囲外にあるかチェックします。 |
>rlink -form=hex a.obj b.obj -device=dr5f100pj.dvf -check_output_rom_area
|
[備考]
- | 本オプションは-deviceオプションがない場合は無効になります。 |
- | 本オプションは-form={hexadecimal | stype}オプションがない場合は無効になります。 |