Everything
B.3.4 CS+ Python関数(ビルド・ツール用)

以下に,CS+ Python関数(ビルド・ツール用)の一覧を示します。

表 B.4

CS+ Python関数(ビルド・ツール用)

関数名

機能概要

build.All

プロジェクトのビルドを行います。

build.ChangeBuildMode

ビルド・モードの変更を行います。

build.Clean

プロジェクトのクリーンを行います。

build.File

指定したファイルのビルドを行います。

build.Stop

実行中のビルドを中止します。

build.Update

ビルド・ツールの依存関係の更新を行います。