Everything

-RRM


RRM/DMM機能用ワーク領域を指定します。

[指定形式]

-RRM=address

 

-

省略時解釈

RRM/DMM機能用ワーク領域を確保しません。

[詳細説明]

-

addressには,RRM/DDM機能用ワーク領域の先頭アドレスを指定します。

-

先頭アドレスから4バイトをRRM/DDM機能用ワーク領域とします。

-

-debug_monitorオプション指定により確保された0x2,0x3番地にRRM先頭アドレスを設定します。

-

【V1.13以降】RRM先頭アドレスから4バイトに,セクションを配置しません。

-

ベクタテーブルでもある0x2,0x3番地の領域は,以下の指定を優先します。
-rrmオプション > -debug_monitorオプション > アセンブリ・ソース・ファイルの指定
> -vectnオプション > -vectオプション

[使用例]

-

0xFFDE0番地から4バイトをRRM/DDM機能用ワーク領域に指定します。

>rlink a.obj b.obj -device=dr5f10y14.dvf -debug_monitor=2FC00-2FFF -rrm=FFDE0

[備考]

-

本オプションは,以下のいずれかに該当する場合に無効となります。

-

-form={object|relocate|library}オプション,または-stripオプションを指定した場合

-

-deviceオプションで指定したデバイスが,対応デバイスでない場合

-

-debug_monitorオプションを指定しなかった場合