Everything

[フラッシュ・オプション設定]タブ


[フラッシュ・オプション設定]タブでは,マイクロコントローラに搭載されているフラッシュ・メモリのためのオプション設定を行います。

ただし,このタブは,選択しているマイクロコントローラがフラッシュ・オプションに対応している場合のみ表示されます。

注意 1.

【Full-spec emulator】【E1】【E20】
デバッグ・ツールと接続している場合のみ,このタブの設定を行うことができます。
【シミュレータ】
デバッグ・ツールと切断している場合のみ,このタブの設定を行うことができます。

注意 2.

このタブの設定を変更すると,選択しているマイクロコントローラの種類によりCPUリセットが発生する場合があります。

 

(1) [フラッシュ・オプション]

[各カテゴリの説明]

(1)

[フラッシュ・オプション]

フラッシュ・オプションに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。

フラッシュ・オプション

フラッシュ・メモリのオプションを指定します。

デフォルト

フラッシュ・オプション

変更方法

フラッシュ・オプションの設定 ダイアログによる指定

フラッシュ・オプションの設定 ダイアログは,このプロパティを選択すると欄内右端に表示される[...]ボタンをクリックすることでオープンします(このパネル上でフラッシュ・メモリのオプションを指定することはできません)。

なお,設定したフラッシュ・メモリのオプションの内容は,このパネル上では表示されません。