マイクロコントローラに搭載されているフラッシュ・メモリのためのオプション設定を行います。
注意 1. | 【Full-spec emulator】【E1】【E20】
このダイアログは,デバッグ・ツールと接続している場合のみオープンすることができます。
【シミュレータ】
このダイアログは,デバッグ・ツールと切断している場合のみオープンすることができます。 |
注意 2. | 【Full-spec emulator】【E1】【E20】
このダイアログで設定変更を行ったのち,[書き込み]ボタンをクリックすると,CPUリセットが発生します。 |
図 A.28 | フラッシュ・オプションの設定 ダイアログ【Full-spec emulator】【E1】【E20】 |
図 A.29 | フラッシュ・オプションの設定 ダイアログ【シミュレータ】 |
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
[各エリアの説明]
(1) | [フラッシュ・オプション・プロパティ]エリア |
フラッシュ・メモリのオプション・バイトの設定を行います。
OPBT0~15
|
オプション・バイトを指定します。
|
デフォルト
|
デバイス・ファイルに格納されている初期値
|
変更方法
|
キーボードからの直接入力
|
指定可能値
|
0x0~0xFFFFFFFFの範囲の16進数
|
注意 | 選択しているマイクロコントローラの種類により,表示されるオプション・バイト(OPB0~15)の個数は異なります(欠番を含む場合もあります)。 |
[機能ボタン]
|
|
読み込み
【Full-spec emulator】【E1】【E20】
|
デバッグ・ツールに現在設定されている値を読み込み,このダイアログの各項目に反映します。
|
書き込み
【Full-spec emulator】【E1】【E20】
|
現在の設定値をデバッグ・ツールに書き込み,プロジェクトに反映したのちこのダイアログをクローズします。
|
閉じる
|
現在の設定値をプロジェクトに反映し,このダイアログをクローズします。
|
キャンセル
|
設定の変更を反映せずに,このダイアログをクローズします。
|
ヘルプ
|
このダイアログのヘルプを表示します。
|