Everything
2.12.4.2 プログラムを実行する

プログラムを実行します(「2.8 プログラムの実行」参照)。

プログラム実行中,設定したポイント・トレース・イベントの条件が満たされた場合,その情報がトレース・データとして収集されます。トレース・データの確認方法についての詳細は,「2.12.6 実行履歴を表示する」を参照してください。

図 2.76

ポイント・トレース・イベントの結果表示例

図 2.77

ポイント・トレース・イベントの結果表示例(16ビット(2バイト)変数/SFRの場合)【IECUBE】