Everything
2.16.4.3 イベントの組み合わせ条件を編集する【E1】【E20】

複数のイベントを設定した組み合わせブレーク・イベントの組み合わせ条件を編集します。

注意

選択しているマイクロコントローラが組み合わせブレーク・イベントをサポートしている場合のみ,この機能を使用することができます。

 

編集は,イベント パネルにおいて,編集したい組み合わせブレーク・イベントにキャレットを移動したのち,コンテキスト・メニュー→[条件の編集...]を選択することでオープンする組み合わせ条件 ダイアログ【E1】【E20】にて行います。

図 2.111

組み合わせ条件 ダイアログの例

(1)

[組み合わせ]エリアの編集

組み合わせ条件を次のドロップダウン・リストより選択します。

OR

設定されたブレーク・イベントのうち,いずれか1つでも条件が成立した時点でブレークします(デフォルト)。

シーケンシャル

指定した順序で設定されたブレーク・イベントの条件が成立するとブレークします。

注意

[OR]を選択した場合,2個までのブレーク・イベントを指定できます。
また,[シーケンシャル]を選択した場合,2番目までのブレーク・イベントを指定できます。

(2)

[対象イベント]エリアの編集

現在,組み合わせブレーク・イベントの対象として設定されているブレーク・イベントの詳細情報がリスト表示されます。

[組み合わせ]エリアにおいて,[シーケンシャル]を選択した場合では,ここでの表示順序が条件成立の順序となります。順序を変更する場合は,対象イベントを選択したのち,[上]/[下]ボタンをクリックします。

(3)

[リセットイベント]エリアの編集

リセット・イベントは常に無効です。