Everything
2.16.7.2 実行中に設定/削除可能なイベント種別

プログラム実行中,またはトレーサ/タイマ実行中に設定/削除可能なイベント種別を示します。

なお,表内のマークの意味は次のとおりです。

可能

プログラムの実行を一瞬停止することで可能

プロパティ パネル[デバッグ・ツール設定]タブ→[実行中のイベント設定]カテゴリ→[実行を一瞬停止してイベントを設定する]プロパティ→[はい])

トレーサ/タイマ動作中は不可

不可,または非サポート

表 2.22

実行中に設定/削除可能なイベント種別

イベント種別

デバッグ・ツール

IECUBE

E1/E20/EZ Emulator/COM Port

シミュレータ

RL78

FAA

RL78

FAA

OCDトレース機能なし

OCDトレース機能あり

8ビット・バス幅品

16ビット・バス幅品

G15

G15以外

ハードウエア・ブレーク
(実行系:実行前)

ハードウエア・ブレーク
(実行系:実行後)

ハードウエア・ブレーク
(アクセス系)

ソフトウエア・ブレーク

トレース
(トレース開始/トレース終了)

ポイント・トレース

タイマ計測
(タイマ開始/タイマ終了)

アクション
(Printfイベント)