Everything
2.19.2 端子へ信号を入力する

端子への入力信号の設定は,シミュレータGUI ウインドウのツールバーの ボタンをクリックすることによりオープンする,次の信号データエディタ ウインドウで行うことができます。

このウインドウでは,入力端子に対して任意のタイミングの入力信号データを数値で設定することができます。

操作方法についての詳細は,信号データエディタ ウインドウの項を参照してください。

図 2.129

端子への入力信号の設定(信号データエディタ ウインドウ)