Everything
2.19.4 ボタン/LED/レベル・ゲージなどの部品を使用する

シミュレータGUIでは,周辺I/Oとの入出力部をGUI化した標準的な接続部品(ボタン/LED/レベル・ゲージなど)を提供することで,入力操作,および出力表示のシミュレーションを可能にしています。

各種接続部品の設定は,シミュレータGUI ウインドウのツールバーの ボタンをクリックすることによりオープンする,次の入出力パネル ウインドウで行うことができます。

このウインドウにおいて各種接続部品の設定を行うことにより,疑似的なターゲット・システムを構築することができます。

操作方法についての詳細は,入出力パネル ウインドウの項を参照してください。

図 2.131

各種接続部品の設定(入出力パネル ウインドウ)