Everything
 

部品一覧 ダイアログ


入出力パネル ウインドウ上に作成したすべての図形オブジェクト,および部品オブジェクトの端子接続状況を一覧表示します。

なお,各オブジェクトの端子接続の設定内容を変更するには,一覧内のオブジェクトをダブルクリック,または一覧内のオブジェクトを選択した状態で,[表示]メニュー→[プロパティ...]を選択することによりオープンする設定ダイアログで行います。

図 A.96

部品一覧 ダイアログ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

入出力パネル ウインドウにフォーカスがある状態で,[表示]メニュー→[接続部品一覧...]を選択

[各エリアの説明]

(1)

端子接続状況表示エリア

ラベル

オブジェクトに付けたラベル(名前)を表示します。ラベルがないオブジェクトでは何も表示されません。

部品の種類

部品の種類を表示します。

rectangle

直線,四角形,楕円,丸四角,扇型

polygon

多角形

text

テキスト

bitmap

ビットマップ

button

プッシュ・ボタン,トグル・ボタン,グループ・ボタン

analog button

アナログ・ボタン

key

キー・マトリクス

level gauge

レベル・ゲージ

led

LED

7segment led

7セグメントLED

14segment led

14セグメントLED

matrix led

マトリクスLED

buzzer

ブザー

groups

グループ化された部品

接続端子

部品と接続されている端子を表示します。

なお,複数端子と接続されている部品では“-”が,接続されていない部品では“(空白)”が表示されます。

アクティブ値

部品に設定されているアクティブ値を表示します。

なお,複数端子と接続されている部品では“-”が,接続されていない部品では“(空白)”が表示されます。

[機能ボタン]

ボタン

機能

閉じる

このダイアログをクローズします。