イベント パネル上で選択した実行系イベントの詳細情報の表示,および変更を行います。
なお,実行系イベントとは, イベント パネル上において次のイベントが対象です。
- | 組み合わせブレークの詳細情報内における実行後ブレーク【E1】【E20】 |
- | トレースの詳細情報内における開始,および終了条件の実行後イベント注 |
- | タイマの詳細情報内における開始,および終了条件の実行後イベント注 |
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- | イベント パネル上において,詳細情報を編集したいハードウエア・ブレークにキャレットを移動したのち,コンテキスト・メニュー→[条件の編集...]を選択 |
- | イベント パネル上において,詳細情報を編集したいトレース内の実行系イベントにキャレットを移動したのち,コンテキスト・メニュー→[条件の編集...]を選択 |
- | イベント パネル上において,詳細情報を編集したいタイマ計測内の実行系イベントにキャレットを移動したのち,コンテキスト・メニュー→[条件の編集...]を選択 |
【E1】【E20】
- | イベント パネル上において,詳細情報を編集したい組み合わせブレーク内の実行系イベントにキャレットを移動したのち,コンテキスト・メニュー→[条件の編集...]を選択 |
[各エリアの説明]
イベント パネル上で選択している実行系イベントの詳細情報を,カテゴリのリスト形式で表示し,設定の変更を直接行うことができるエリアです。
詳細情報表示/変更エリアで選択したカテゴリやプロパティの簡単な説明を表示します。
[ツールバー]
|
詳細情報表示/変更エリアにてカテゴリを表示にします。
|
|
詳細情報表示/変更エリアにてカテゴリを非表示にしてプロパティ項目のみを昇順に並び替えます。
|
[カテゴリの説明]
アドレス
|
実行系イベントが設定されているアドレスを表示,および指定します。
|
デフォルト
|
選択したイベントに依存
|
変更方法
|
キーボードからの直接入力
|
指定可能値
|
0x0~0xFFFFFFFF
|
パス・カウント
|
パス・カウントを10進数で指定します。
パス・カウント分のイベント条件を満たした時点で,イベント成立となります。
|
デフォルト
|
1
|
変更方法
|
キーボードからの直接入力
|
指定可能値
|
1~256
1~16383
|
注意 1. | 【E1】【E20】
パス・カウントは,全イベント(アクセス系イベント含む)中で1つのイベントに対してのみ1以外の値を指定可能です。
2つのイベントに1以外のパス・カウントを設定した場合,エラーとなります。 |
注意 2. | 【E1(Serial) / E20(Serial)【RX100シリーズ, RX26Tグループ以外のRX200シリーズ】】
パス・カウントは,1以外の値を指定できません。 |
[機能ボタン]
|
|
OK
|
ダイアログで指定した詳細設定を実行系イベントに設定し,このダイアログをクローズします。
|
キャンセル
|
設定を無効とし,このダイアログをクローズします。
|
ヘルプ
|
このダイアログのヘルプを表示します。
|