Everything
2.14.2.2 イベント パネルでの確認

プログラムの実行停止後,[表示]メニュー→[イベント]の選択によりオープンするイベント パネル上において,Run-Breakタイマ・イベントとして計測結果を表示します。

図 2.138

Run-Breakタイマ・イベントの測定結果例(イベント パネル)【E1】【E20】

図 2.139

Run-Breakタイマ・イベントの測定結果例(イベント パネル)【シミュレータ】