タイマ計測イベント(タイマ開始イベント/タイマ終了イベント)を設定することにより,プログラムの実行過程において,任意の区間の実行時間を計測することができます。
2.14.3.1 タイマ開始イベント/タイマ終了イベントを設定する
2.14.3.3 タイマ計測イベントを編集する【E1】【E20】
2.14.3.4 タイマ開始イベント/タイマ終了イベントを編集する
2.14.3.5 タイマ開始イベント/タイマ終了イベントを削除する
タイマ計測イベントの設定に関しては(有効イベント数の制限など),「2.17.7 イベント設定に関する留意事項」も参照してください。 |