Everything
 

[クイック検索]タブ


指定した文字列を検索し,検索位置を選択状態にしてキャレットを移動します。

図 A.9

検索・置換 ダイアログ:[クイック検索]タブ

備考 1.

このタブは,プロパティ パネル/出力 パネル/エディタ パネルから検索・置換 ダイアログが呼び出された場合のみ選択することができます。

備考 2.

[検索する文字列]エリア ボタンは,エディタ パネルからこのダイアログをオープンした場合のみ表示されます。

 

ここでは,以下の項目について説明します。

[オープン方法]

-

[編集]メニュー→[検索...],または[編集]メニュー→[置換...]を選択

[各エリアの説明]

(1)

[検索する文字列]エリア

検索する文字列を指定します。

テキスト・ボックスに直接入力するか(最大指定文字数:1024文字),またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します(最大履歴数:10個)。

デフォルトでは,キャレット位置の単語(変数/関数などを含む)を表示します。

ただし,文字列を選択した状態でこのダイアログをオープンした場合では,選択している文字列をデフォルトで表示します。

 

ボタンをクリックする際には,以下のワイルド・カードを選択できます。エディタ パネルからこのダイアログをオープンし,[検索条件]で“ワイルド・カード”が選択されている場合に有効となります。

-

# 任意の1桁の数字

-

* 0以上の任意の1文字

-

? 任意の1文字

-

[!] 文字セットに含まれない任意の1文字

-

[] 文字セットに含まれる任意の1文字

 

また, ボタンをクリックする際には,以下の正規表現を選択できます。エディタ パネルからこのダイアログをオープンし,[検索条件]で“正規表現”が選択されている場合に有効となります。

-

$ 行の末尾

-

( ) グループ キャプチャ

-

* 0以上

-

+ 1以上

-

. 任意の1文字

-

[] 文字セットに含まれる任意の1文字

-

[^] 文字セットに含まれない任意の1文字

-

\ エスケープ文字

-

\b 単語の境界

-

\n 改行

-

\s 空白

-

^ 行の先頭

-

| または

備考

正規表現についての詳細は,「B.正規表現の構文」を参照してください。

(2)

[置換後の文字列]エリア

この項目は無効となります。

(3)

[検索場所]エリア

検索する場所を指定します。

以下のいずれかをドロップダウン・リストより選択します。

項目

動作

選択範囲

最後にフォーカスのあった検索可能なパネルで選択されている範囲を検索します。

ただし,エディタ パネルからこのダイアログをオープンした場合,最後にフォーカスのあったパネルで文字列が選択されていない場合,またはそのパネルが検索不可能な場合は,この項目は無効となります。

現在のパネル(パネル名

最後にフォーカスのあった検索可能なパネル内で検索します。

ただし,最後にフォーカスのあったパネルが検索不可能な場合,またはそのパネルが存在しない場合は,この項目は無効となります。

備考

入力履歴項目として,最大10個までドロップダウン・リストに記録されます。

(4)

[オプション]エリア

このエリアは,[オプション]ボタンをクリックすることにより表示されます(デフォルトでは表示されません)。

検索条件として以下のオプションを指定することができます。

(a)

[検索条件]

以下のいずれかをドロップダウン・リストより選択します。

項目

動作

プレイン・テキスト

[検索する文字列]エリアに指定した文字列をそのまま検索します。

ワイルド・カード

[検索する文字列]エリアに指定したワイルド・カードを使用して,文字列を検索します。

正規表現

[検索する文字列]エリアに指定した正規表現を使用して,文字列を検索します。

この項目は,エディタ パネルからこのダイアログをオープンした場合のみ有効となります。

(b)

[ファイルの種類]

この項目は無効となります。

(c)

[大文字と小文字を区別する]

 

指定した文字列の大文字と小文字を区別して検索します。

 

指定した文字列の大文字と小文字を区別せず検索します(デフォルト)。

(d)

[単語単位]

 

指定した文字列を単語単位で完全に一致する箇所のみ検索します。

 

指定した文字列を含む箇所をすべて検索します(デフォルト)。

(e)

[置換前にファイルを開く]

この項目は無効となります。

[機能ボタン]

ボタン

機能

オプション

このタブ上の[オプション]エリアの表示/非表示を切り替えます。

前を検索

現在のキャレット位置から文頭方向に,指定した検索条件で指定した文字列を検索します。検索結果箇所を選択状態にし,キャレットを移動します

[Shift]+[Enter]キーの押下と同じ動作です。

次を検索

現在のキャレット位置から文末方向に,指定した検索条件で指定した文字列を検索します。検索結果箇所を選択状態にし,キャレットを移動します

[Enter]キーの押下と同じ動作です。

キャンセル

設定を無効とし,このダイアログをクローズします。

ヘルプ

このダイアログのヘルプを表示します。

指定した文字列が見つからなかった場合,メイン・ウインドウのステータスバー上に“指定文字列は見つかりませんでした。”と表示されます。