指定した文字列を一括検索したのち,置換文字に一括置換します。
このタブは,通常表示モードのエディタ パネルから検索・置換 ダイアログが呼び出された場合のみ選択することができます。 |
[検索する文字列]エリアの ボタンは,エディタ パネルからこのダイアログをオープンした場合のみ表示されます。 |
テキスト・ボックスに直接入力するか(最大指定文字数:1024文字),またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します(最大履歴数:10個)。
デフォルトでは,キャレット位置の単語(変数/関数などを含む)を表示します。
ただし,文字列を選択した状態でこのダイアログをオープンした場合では,選択している文字列をデフォルトで表示します。
ボタンをクリックする際には,以下のワイルド・カードを選択できます。エディタ パネルからこのダイアログをオープンし,[検索条件]で“ワイルド・カード”が選択されている場合に有効となります。
また, ボタンをクリックする際には,以下の正規表現を選択できます。エディタ パネルからこのダイアログをオープンし,[検索条件]で“正規表現”が選択されている場合に有効となります。
正規表現についての詳細は,「B.正規表現の構文」を参照してください。 |
テキスト・ボックスに直接入力するか(最大指定文字数:1024文字),またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します(最大履歴数:10個)。
以下のいずれかをドロップダウン・リストより選択するか,キーボードより直接入力します(最大履歴数:10個)。
現在のエディタ パネル内で検索します。 |
|
現在オープンしているすべてのエディタ パネル内で検索します。 エディタ パネルでファイルを1つもオープンしていない場合は,この項目は無効となります。 |
|
アクティブ・プロジェクトに含まれているテキスト・ファイル内で検索します。 なお,[ファイルの種類]が指定されている場合は,そのファイルのみを検索対象とします。 |
|
メイン・プロジェクト,またはサブプロジェクトに含まれているテキスト・ファイル内で検索します。 なお,[ファイルの種類]が指定されている場合は,そのファイルのみを検索対象とします。 |
|
直接入力(最大指定文字数:259文字)によりパス指定されたフォルダ(相対パスの場合はプロジェクト・フォルダ相対とします),またはこのエリア内の[...]ボタンのクリックによってオープンするフォルダの参照 ダイアログにより指定したフォルダ以下のテキスト・ファイル内で検索します。フォルダが指定されていない場合は,プロジェクト・フォルダ名がデフォルトで“()”内に表示されます(プロジェクトが存在しない場合は,現在のユーザのドキュメント・フォルダを対象とします)。 なお,[ファイルの種類]が指定されている場合は,そのファイルのみを検索対象とします。 |
このエリアは,[オプション]ボタンをクリックすることにより表示されます(デフォルトでは表示されません)。
[検索する文字列]エリアに指定した文字列をそのまま検索します。 |
||
[検索する文字列]エリアに指定したワイルド・カードを使用して,文字列を検索します。 |
||
[検索する文字列]エリアに指定した正規表現を使用して,文字列を検索します。 |
この項目は,エディタ パネルにフォーカスがある場合のみ有効となります。 |
なお,ここでは,テキスト・ボックスにファイル名を直接入力することにより,ファイル名を限定して検索対象を指定することもできます(最大指定文字数:1024文字)。
この場合,ワイルド・カード“*”を使用することができ,また複数のファイル名をセミコロン“;”で区切って指定することも可能です。
テキスト・ボックスに直接入力する場合,ワイルド・カードを含めたファイル名のみを入力してください。 |
文字列を検索/置換するファイルをエディタ パネルで開いてから置換します。 |
|
このタブ上の[オプション]エリアの表示/非表示を切り替えます。 |
|