Everything
 

[プロジェクト]タブ


このタブでは,プロジェクト(メイン・プロジェクト)に対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示,および設定の変更を行います。

 

(1) [ファイル]

(2) [ライセンス]

(3) [記録]

[各カテゴリの説明]

(1)

[ファイル]

ファイルに関する詳細情報の表示を行います。

ファイル名

プロジェクト(メイン・プロジェクト)の情報を保存するファイルのファイル名を表示します。

デフォルト

プロジェクト・ファイル名

変更方法

変更不可

絶対パス

プロジェクト(メイン・プロジェクト)の情報を保存するプロジェクト・ファイルの絶対パス名を表示します。

デフォルト

プロジェクト・ファイルの絶対パス名

変更方法

変更不可

環境依存情報の保存と共有方法

環境依存情報保存ファイル(*.mtud)の保存と共有方法を選択します。

詳細は2.10.5 環境依存情報保存ファイルの保存と共有方法を参照してください。

デフォルト

オプション ダイアログの[ 全般- プロジェクト] カテゴリの[プロジェクト作成時、[環境依存情報の保存と共有方法] プロパティで [ユーザ間で共有] を初期値とする]オプションの設定に依存します。

変更方法

ドロップダウン・リストによる選択

指定可能値

ユーザごと

ユーザごとに保存します。

ユーザ間で共有

ユーザ間で共有します。

保存しない

保存しません。プロジェクトを閉じると情報が失われます。

(2)

[ライセンス]

ライセンスに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。

フローティング・ライセンスではスタンダード版を使用する

このプロジェクトではスタンダード版のフローティング・ライセンスのみ使用するかどうかを設定します。

デフォルト

はい

変更方法

ドロップダウン・リストによる選択

指定可能値

はい

スタンダード版のフローティング・ライセンスを使用します。

いいえ

スタンダード版以外のフローティング・ライセンスを使用します。

スタンダード版フローティング・ライセンスを使用

スタンダード版フローティング・ライセンスを使用しているかどうかを表示します。

デフォルト

はい

変更方法

変更不可

(3)

[記録]

記録に関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。

メモ

プロジェクト(メイン・プロジェクト)にメモを追加します。

1行に1項目ずつ指定します。

追加したメモはサブ・プロパティとして表示されます。

デフォルト

メモ[項目数

変更方法

[...]ボタンをクリックし,テキスト編集 ダイアログによる編集

サブ・プロパティはテキスト・ボックスによる直接入力も可能

指定可能値

256文字までの文字列

256個まで指定可能です。