メモリ・マッピング・プロファイラは,ビルド・ツールから収集したロード・モジュールのメモリ・マッピング情報を表示します。
メモリ・マッピング・プロファイラの操作手順は,プロジェクトタイプに合わせて以下の2つの方法があります。
CS+ for CC でプロジェクトを開き,サブプロジェクトがある場合はメモリ情報を表示したいプロジェクト(通常メインのアプリケーション プロジェクト)をアクティブ・プロジェクトにしてください。 |
メモリ・マッピング・プロファイラ パネルの [プロファイル]ボタンをクリックしてください。 |
[プロファイル]ボタンのクリックにより,ボタン名が「プロファイル(収集)」に変わります。
<3> でメッセージが表示され[はい]を選択した場合,かつラピッド・ビルドが有効な場合はリビルドは不要です。ラピッド・ビルドが完了した時点でメモリ・マッピング・プロファイラに最新のメモリ情報が表示されます。 |
保存ボタン をクリックすると,最新のプロファイル結果をスナップショットとして別名で保存します。最新のプロファイル結果が更新されたときに,保存したスナップショットと比較して,変化点を確認することができます。 |
グリッド・コントロールでの各タブの表示内容,およびソート/フィルタリングなどについては メモリ・マッピング・プロファイラ パネル をご参照ください。
この手順は,デバッグ対象であるロード・モジュール・ファイルと一緒に生成されたリンク・マップ・ファイル(*.map)がある場合に実施できます。
メモリ・マッピング情報を表示するためにCCRH/RL/RXのアプリケーション・プロジェクトを新規に作成してください。その際,ロード・モジュール・ファイルがターゲットにしているデバイスに相当するマイクロコントローラを選択してください。 |
[リンク・オプション]タブの[リンク後に実行するコマンド]プロパティに |