Everything
2.10.1 プロジェクト・ファイルを別名で保存する

プロジェクト・ファイルを別名で保存することができます。

[ファイル]メニュー,または[プロジェクト]メニュー→[名前を付けてプロジェクトを保存...]を選択すると,名前を付けてプロジェクトを保存 ダイアログがオープンします。

図 2.98

名前を付けてプロジェクトを保存 ダイアログ

 

ダイアログ上で,保存先フォルダと別のプロジェクト・ファイル名(*.mtpj)を指定してください。指定したフォルダとファイル名でプロジェクト・ファイルを保存します。

注意 1.

プロジェクトに登録しているファイルは,元のプロジェクト同一のものになります(プロジェクトに登録しているファイルはコピーされません)。

注意 2.

同一フォルダに,同じファイル名(拡張子を除いたファイル名)のプロジェクト・ファイルとサブプロジェクト・ファイルが存在している場合,プロジェクト・ファイルが正しく保存されません。
メイン・プロジェクト,またはサブプロジェクトの名前を変更してください。

備考 1.

元のプロジェクト・ファイルと別名で保存したプロジェクト・ファイルをそれぞれ変更した場合,お互いの内容も変わってしまいます。

備考 2.

保存するサブプロジェクト・ファイルは,別名で保存するプロジェクト・ファイルと同一フォルダに,“新しいプロジェクト名_n”(n:1,2,…)という名前のフォルダを作成し,1つのフォルダに1サブプロジェクトずつ保存します。