信号データエディタ ウインドウ,タイミングチャート ウインドウ,およびシリアル ウインドウの色やフォントの設定,変更を行います。
図 A.54 | 書式設定 ダイアログ:[色]タブ(タイミングチャート ウインドウの場合) |
図 A.55 | 書式設定 ダイアログ:[フォント]タブ |
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
[[色]タブ]
対象ウインドウ内の各部位の色を設定/変更します。
|
種類
|
色の変更が可能な部位がリスト表示されます。
表示される部位は,対象となるウインドウにより異なります。
|
|
色
|
リスト内を選択することにより,該当部位の現在の設定色が表示されます。
|
|
[変更...]ボタン
|
リスト内の該当部位の現在の設定色を変更します。
|
[[フォント]タブ]
対象ウインドウ内で使用する各部位のテキストのフォントを設定/変更します。
|
種類
|
フォントの変更が可能な部位がリスト表示されます。
|
|
フォント
|
リスト内を選択することにより,該当部位の現在のフォント名が表示されます。
|
|
サイズ
|
リスト内を選択することにより,該当部位の現在のフォント・サイズが表示されます。
|
|
[変更...]ボタン
|
リスト内の該当部位の現在の設定フォントを変更します。
|
[機能ボタン]
|
|
|
|
OK
|
設定を有効にし,このダイアログをクローズします。
|
|
キャンセル
|
設定を無視し,このダイアログをクローズします。
|
|
適用
|
選択不可
|
|
ヘルプ
|
このダイアログのヘルプを表示します。
|