シリアル・インタフェース(IICA)用のシリアル・フォーマットの設定,変更を行います。
図 A.94 | フォーマット(IICマスタ) ダイアログ |
図 A.95 | フォーマット(IICスレーブ) ダイアログ |
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
IICA系シリアル・インタフェースを選択しているシリアル ウインドウにおける次のいずれか
- | [編集]メニュー→[フォーマット設定...]を選択 |
[各エリアの説明]
|
転送クロック
|
転送クロック値を直接入力します(単位:kHz)。
小数点付き数値の設定も可能です。
|
|
IICWL
|
シリアル・クロックのロー・レベル幅を直接入力します。
|
|
IICWH
|
シリアル・クロックのハイ・レベル幅を直接入力します。
|
|
スレーブアドレス
|
通信するスレーブ側のアドレスを直接入力します。
|
|
送信/受信
|
転送方向を選択します。
|
|
送信
|
このウインドウがデータを送信します。
|
|
受信
|
このウインドウがデータを受信します。
|
|
WTIM
|
ウエイト・タイミングを選択します。
|
|
8クロック
|
8クロック後にウエイト状態になります。
|
|
9クロック
|
9クロック後にウエイト状態になります。
|
|
繰り返し
|
シリアル ウインドウの[自動送信]ボタンまたは[自動受信]ボタンをクリックした際に,データ転送の繰り返しを行う場合,チェックします。
|
|
|
自動送信で最後のデータを送信したのち,データの先頭に戻って自動送信を続けます。
自動受信で最後のデータを受信したのち,Wait時間の先頭に戻って自動受信を続けます。
|
|
(デフォルト)
|
自動送信で最後のデータを送信したのち,送信を停止します。
自動受信で最後のデータを受信したのち,受信を停止します
|
|
一致アドレス
|
このウインドウの自局アドレスを直接入力により指定します。
|
|
WTIM
|
ウエイト・タイミングを選択します。
|
|
8クロック
|
8クロック後にウエイト状態になります。
|
|
9クロック
|
9クロック後にウエイト状態になります。
|
|
繰り返し
|
シリアル ウインドウの[自動送信]ボタンまたは[自動受信]ボタンをクリックした際に,データ転送の繰り返しを行う場合,チェックします。
|
|
|
自動送信で最後のデータを送信したのち,データの先頭に戻って自動送信を続けます。
自動受信で最後のデータを受信したのち,Wait時間の先頭に戻って自動受信を続けます。
|
|
(デフォルト)
|
自動送信で最後のデータを送信したのち,送信を停止します。
自動受信で最後のデータを受信したのち,受信を停止します
|
[機能ボタン]
|
|
|
|
OK
|
設定を有効にし,このダイアログをクローズします。
|
|
キャンセル
|
設定を無視し,このダイアログをクローズします。
|