本タブでは,各ファイルに対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
(1) [ファイル情報]
(2) [記録]
図 A.16 | プロパティ パネル:[ファイル情報]タブ |
[各カテゴリの説明]
ファイルに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
|
ファイル名
|
ファイル名を表示します。
ファイル名の変更は,プロジェクト・ツリーで行ってください。
|
|
デフォルト
|
ファイル名
|
|
変更方法
|
変更不可
|
|
相対パス
|
ファイルのプロジェクト・フォルダからの相対パス名を表示します。
|
|
デフォルト
|
ファイルのプロジェクト・フォルダからの相対パス名
|
|
変更方法
|
変更不可
|
|
絶対パス
|
ファイルの絶対パス名を表示します。
|
|
デフォルト
|
ファイルの絶対パス名
|
|
変更方法
|
変更不可
|
|
絶対パスで保存
|
ファイルの場所を絶対パスで保存するかどうかを選択します。
なお,本プロパティは,依存関係ファイルについては表示しません。
|
|
デフォルト
|
いいえ
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
|
指定可能値
|
はい
|
ファイルの場所を絶対パスで保存します。
|
|
いいえ
|
ファイルの場所を相対パスで保存します。
|
|
更新日時
|
ファイルを最後に変更した日時を表示します。
|
|
デフォルト
|
ファイルの更新日時
|
|
変更方法
|
変更不可
|
|
書き込み許可
|
ファイルに書き込みを許可するかどうかを選択します。
なお,本プロパティは,依存関係ファイルについては表示しません。
|
|
デフォルト
|
はい(ファイルに書き込みを許可している場合)
いいえ(ファイルに書き込みを許可していない場合)
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
|
指定可能値
|
はい
|
ファイルに書き込みを許可します。
|
|
いいえ
|
ファイルに書き込みを許可しません。
|
記録に関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
なお,本カテゴリは,依存関係ファイルについては表示しません。
|
メモ
|
ファイルにメモを追加します。
1行に1項目ずつ指定します。
追加したメモはサブプロパティとして表示します。
|
|
デフォルト
|
メモ[項目数]
|
|
変更方法
|
[...]ボタンをクリックし,テキスト編集 ダイアログによる編集
サブプロパティはテキスト・ボックスによる直接入力も可能
|
|
指定可能値
|
256文字までの文字列
256個まで指定可能です。
|