このタブでは,デバッグ専用プロジェクト(「E. 外部ビルド・ツールの使用」参照)のビルド・ツールに対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
ビルド・モードに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
|
デバッグ専用プロジェクトのビルド時(E.5.1 ビルドを実行する)に実行するコマンドを指定します。 %ActiveProjectDir% : アクティブ・プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %ActiveProjectName% : アクティブ・プロジェクト名に置換します。 %BuildModeName% : ビルド・モード名に置換します。 %MainProjectDir% : メイン・プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %MainProjectName% : メイン・プロジェクト名に置換します。 %MicomToolPath% : 本製品のインストール・フォルダの絶対パスに置換します。 %ProjectDir% : プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %ProjectName% : プロジェクト名に置換します。 %TempDir% : テンポラリ・フォルダの絶対パスに置換します。 %WinDir% : Windowsシステム・フォルダの絶対パスに置換します。 先頭行に“#!python”と記述すると,2行目から最終行までの内容をPythonコンソールのスクリプトと判断し,ビルド時にPythonコンソールで実行します。 |
|||
|
[...]ボタンをクリックし,テキスト編集 ダイアログによる編集 |
|||
|
デバッグ専用プロジェクトのクリーン時(E.5.3 クリーンを実行する)に実行するコマンドを指定します。 %ActiveProjectDir% : アクティブ・プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %ActiveProjectName% : アクティブ・プロジェクト名に置換します。 %BuildModeName% : ビルド・モード名に置換します。 %MainProjectDir% : メイン・プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %MainProjectName% : メイン・プロジェクト名に置換します。 %MicomToolPath% : 本製品のインストール・フォルダの絶対パスに置換します。 %ProjectDir% : プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %ProjectName% : プロジェクト名に置換します。 %TempDir% : テンポラリ・フォルダの絶対パスに置換します。 %WinDir% : Windowsシステム・フォルダの絶対パスに置換します。 先頭行に“#!python”と記述すると,2行目から最終行までの内容をPythonコンソールのスクリプトと判断し,クリーン時にPythonコンソールで実行します。 |
|||
|
[...]ボタンをクリックし,テキスト編集 ダイアログによる編集 |
|||
|
[...]ボタンをクリックし,テキスト編集 ダイアログによる編集 |
|||